DeskLock 行为设置选项

下表显示
DeskLock 设置
对话框中
行为
选项卡的各个选项。
选项
描述
Ctrl+Alt+Del Windows 选项
此框中的复选框链接到 Microsoft Windows 本地组策略设置。
也可在 Microsoft 管理控制台中更改这些设置。首次打开
行为
选项卡时,复选框是否选中将反映 Microsoft 管理控制台中的现有设置。按下
确定
按钮时,该选项卡中做出的更改会覆盖管理控制台中通过其他方法进行的运行时设置。
禁用关闭 Windows
选中此复选框以禁用
Windows 安全
对话框中的
关闭 Windows
按钮,并阻止用户关闭或重新启动 Windows。
此选项已链接到本地组策略设置
移除和阻止访问“关闭”命令
(位于 Microsoft 管理控制台的
Administrative Templates\Start Menu and Taskbar
文件夹)。
禁用任务管理器
选中此复选框以禁用
Windows 安全
对话框中的
任务管理器
按钮,并阻止用户访问“任务管理器”。
此选项已链接到本地组策略设置
移除“任务管理器”
(位于 Microsoft 管理控制台的
Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options
文件夹)。
禁用锁定计算机
选中此复选框以禁用
Windows 安全
对话框中的
任务管理器
按钮,并阻止用户访问“任务管理器”。
此选项已链接到本地组策略设置
移除“锁定计算机”
(位于 Microsoft 管理控制台的
Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options
文件夹)。
禁用更改密码
选中此复选框以禁用
Windows 安全
对话框中的
任务管理器
按钮,并阻止用户访问“任务管理器”。
此选项已链接到本地组策略设置
移除“更改密码”
(位于 Microsoft 管理控制台的
Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options
文件夹)。
禁用注销
选中此复选框以禁用
Windows 安全
对话框中的
任务管理器
按钮,并阻止用户访问“任务管理器”。
此选项已链接到本地组策略设置
移除“注销”
(位于 Microsoft 管理控制台的
Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options
文件夹)。
打开本地组策略的 Microsoft 管理控制台
此控制台默认打开
Console Root\Local Computer Policy\User Configuration\Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options
文件夹。
热键设置
该框中的复选框可禁用运行 DeskLock 时的指定组合键。如果关闭了 DeskLock 或打开了
DeskLock 设置
对话框,则会启用组合键。
还可通过图形画面中的
热键
控制按钮或通过 VBA 代码更改这些设置。首次打开
行为
选项卡时,复选框的状态将反映现有设置。如果清除复选框,则表明 DeskLock 中的上次设置和当前的运行时设置都设置为启用。如果选中复选框,则表明 DeskLock 中的上次设置和当前的运行时设置都设置为禁用。如果复选框呈灰显且已选中,则表明启用了 DeskLock 的上次设置,但在该选项卡外(可能通过控制按钮)禁用了该组合键。单击一次灰显复选框即可将其选中,单击两次可取消选中。
当按下
确定
按钮时,如果选中了复选框,或复选框已选中且呈灰显,则会禁用组合键。如果清除该复选框,则组合键将保持有效。
禁用任务切换组合键(Alt+Tab、Ctrl+Esc、Alt+Esc)
选中此复选框可禁用任务组合键。这会阻止用户显示和选择运行中的应用程序 (
Alt+Tab
)、切换任务栏上的应用程序 (
Ctrl+Esc
),以及显示
开始
菜单 (
Alt+Esc
)。
禁用任务管理器组合键 (Ctrl+Shift+Esc)
选中此复选框可禁用
Ctrl+Shift+Esc
组合键,并阻止用户打开
任务管理器
对话框。
禁用 Windows 热键 (Windows Logo+?)
选中此复选框可禁用任何使用
Windows 徽标
(Windows logo) 键的热键组合。
一段时间不活动后自动禁用所选热键
如果选中了以上任一复选框,则该复选框变为可用。选中此复选框可激活时间选项列表。
秒
从列表中选择一个时间段(以秒为单位)。如果在指定秒数内未检测到键盘或鼠标活动,则会自动禁用复选框已选中的组合键。这会防止运行时设置将 DeskLock 设置无限期覆盖。
选项为
15
、
20
、
25
、
30
、
45
、
60
、
90
和
120
。
默认值
要返回在 DeskLock 设置过程中更改的所有设置的 Windows 默认设置,请单击此按钮。这不会复位在 Microsoft 管理控制台中进行的更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal