设置 DeskLock HotKeyDisable 按钮的外观(“外观”选项卡)

可设置
DeskLock HotKeyDisable
按钮来更改其标题颜色和图像(如果存在)(具体取决于分配的热键组合已启用还是已禁用)。
要为 DeskLock HotKeyDisable 按钮设置外观选项
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    外观
    选项卡。
  3. 指定以下属性:
    • 标题文本、字体、大小和样式
    • 启用/禁用状态的标题文本颜色和背景颜色
    • 启用/禁用状态的显示图像(如果有)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal