DeskLock HotKeyDisable 按钮“外观”选项卡选项

下表显示
DeskLock HotKeyDisable 按钮属性
对话框
外观
选项卡的各个选项。
选项
描述
标题
在文本框中,指定按钮文本。按钮的默认标题是
DeskLockHotKeyDisableButton1
。文本显示在按钮的外观上,并在为启用或禁用在“常规”选项卡中指定的热键序列而按下按钮时,改变颜色。
字体
选择用于标题的字体。
大小
选择用于标题的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为标题选择字体样式。
热键禁用颜色
此框显示禁用热键序列时,标题的当前文本颜色。单击可选择其他颜色。
热键启用颜色
此框显示启用热键序列时,标题的当前文本颜色。单击可选择其他颜色。
背景颜色设置
热键禁用颜色
此框显示禁用热键序列时,标题的当前背景颜色。单击可选择其他颜色。
热键启用颜色
此框显示启用热键序列时,标题的当前背景颜色。单击可选择其他颜色。
图像设置
热键禁用图像
单击
浏览
按钮以打开标准的搜索窗口。导航至所需图像,然后单击
打开
。当禁用在
常规
选项卡中指定的热键序列时,图像显示在按钮的外观上。
要从按钮中移除图像,单击
清除
。
热键启用图像
单击
浏览
按钮以打开标准的搜索窗口。导航至所需图像,然后单击
打开
。当启用在
常规
选项卡中指定的热键序列时,图像显示在按钮的外观上。
要从按钮中移除图像,单击
清除
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal