设置 DeskLock HotKeyDisable 按钮的连接(“连接”选项卡)

连接
选项卡用于为
DeskLock HotKeyDisable
按钮设置标签和表达式。
要为 DeskLock HotKeyDisable 按钮设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下连接分配标签或表达式:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal