TrendTraceType 常量

此常量用于指定轨迹类型。
TraceTypeEmpty
(0):使用默认轨迹类型,即实时数据。
TraceTypeLiveData
(1):FactoryTalk Live Data 标签。
TraceTypeDataLog
(2):FactoryTalk View SE 数据记录模型标签。
TraceTypeHistorian
(3):FactoryTalk Historian 标签(或点)。
TraceTypeAlarm
(4):FactoryTalk Alarms and Events 历史记录。
TraceTypeDiagnostic
(5):FactoryTalk AssetCentre 诊断记录。
TraceTypePIServer
(6):PI Server 标签(或点)。
TraceTypeDataLogProPlus
(7):FactoryTalk View SE DataLogPro 标签。
TraceTypeAF
(8):FactoryTalk Historian Asset Framework 标签(或属性)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal