SetMinMaxUseTag 方法(TrendPro 对象)

标签用于设置轨迹的最小值和最大值。
语法
TrendPro1
.
SetMinMaxUseTag
(
minTagName
,
maxTagName
,
tagName
, [
modelName
], [
traceType
])
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
minTagName
- 是字符串型参数,指定最小值的标签名称。
maxTagName
- 是字符串型参数,指定最大值的标签名称。
tagName
- 为字符串型参数,指定跟踪轨迹名称。
modelName
- 为字符串型可选参数,指定历史模型名称。如果
traceType
为
TraceTypeAF
、
TraceTypeDataLog
、
TraceTypeHistorian
或
TraceTypePIServer
,则需要此参数。
traceType
- 是
TrendTraceType
常量的可选参数。如果跟踪轨迹类型为实时数据或数据记录,则可忽略该参数。
示例
Private Sub SetTrendProMinMaxUseTag() 'Sets the values with tags Tag_Min and TagMax for the trace Tag1 of live data. TrendPro1.SetMinMaxUseTag "{Tag_Min}", "{Tag_Max}", "Tag1" 'Sets the values with tags Tag_Min and Tag_Max for the trace CDT_158 of PI server data. TrendPro1.SetMinMaxUseTag "{Tag_Min}", "{Tag_Max}", "CDT_158", "PIServer", TraceTypePIServer End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal