SetCaption 方法(TrendPro 对象)

设置轨迹的标题,并在图例中显示标题。
语法
TrendPro1
.
SetCaption
(
caption
,
tagName
, [
modelName
], [
traceType
])
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
caption
- 是一个字符串型参数,将显示在趋势的 y 轴和“标签”列表的
标签
字段中。还可以为标题使用扩展标签属性或标签值。
tagName
- 为字符串型参数,指定跟踪轨迹名称。
modelName
- 为字符串型可选参数,指定历史模型名称。如果
traceType
为
TraceTypeAF
、
TraceTypeDataLog
、
TraceTypeHistorian
或
TraceTypePIServer
,则需要此参数。
traceType
- 是
TrendTraceType
常量的可选参数。如果跟踪轨迹类型为实时数据或数据记录,则可忽略该参数。
示例
Private Sub SetTrendProCaption() 'Sets the caption for tag {/Line1_DataServer::[CookieLine]Program:Mixer.Temperature} from the data log Mixer. TrendPro1.SetCaption "Temperature", "{/Line1_DataServer::[CookieLine]Program:Mixer.Temperature}", "Mixer" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal