TimeFormat 属性

返回或设置趋势控件画面时间的格式。读/写。RSTtimeFormat。
语法
Trend
.
TimeFormat
[
= 值
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
值
- 是一个 RSTtimeFormat 类型的常量。时间可以是 24 小时制、12 小时制或系统时间。
备注
指定趋势对象以 24 小时格式、AM/PM 格式还是系统格式显示时间。如果选择了系统时间格式,则会使用在 Windows 控制面板的区域选项中指定的格式。
如果没有显示笔值,则 TimeFormat 参数无效。
该属性影响趋势对象中显示的所有时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal