示例:TimeFormat 属性

Private Sub GetTimeFormat() If Trend1.TimeFormat = rstTimeFormat12Hour Then MsgBox "The Trend is using 12 hour time format" Else If Trend1.TimeFormat = rstTimeFormat24Hour Then MsgBox "The Trend is using 24 hour time format" Else If Trend1.TimeFormat = rstTimeFormatSystem Then MsgBox "The Trend is using the system time format" End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal