RSTtimeFormat 常量

这些常量用于 TimeFormat 属性。
定义了以下常量:
常量
描述
rstTimeFormat12Hour
所有时间均以 AM/PM 格式显示。
rstTimeFormat24Hour
所有时间均以 24 小时制格式显示。
rstTimeFormatSystem
所有时间均以系统格式显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal