ScrollMode 属性

返回或设置客户端的滚动模式。读/写。常量。
语法
Trend
.
ScrollMode
[
= mode
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
mode
- 是 RSTscrollModes 类型的常量。
备注
将滚动属性设置为 TRUE 以允许在运行时自动滚动。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal