RSTscrollModes 常量

这些常量用于 ScrollMode 属性。
定义了以下常量:
常量
描述
rstContinuousScroll
对于每个新的数据读数,图表从右向左滚动。
rstHalfScreenScroll
图表每次滚动半屏,从右向左。
rstFullScreenScroll
图表每次滚动全屏。笔从左向右滚动,从屏幕的最左边开始。当笔到达屏幕右侧时,整个屏幕将滚动,然后笔将从左边开始再次滚动。该滚动选项用于叠加。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal