Scroll 属性

返回或设置一个值,该值指示在运行时是否用新数据连续更新图表。读/写。布尔型。
如果 Scroll 属性设置为 False,则用新数据填充图表,直至达到 BufferSize 属性中指定的限值。此后,图表将不用新数据更新,直至操作者手动切换滚动模式。
当操作员使用 VCR 样式的按钮手动滚动图表时(由 ScrollMechanism 属性控制),“滚动”属性自动变为假。
如果您将 Scroll 属性设置为 True 并允许自动滚动,则还要使用 ScrollMode 属性来指定自动滚动的类型。
语法
Trend
.
Scroll
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。按 ScrollMode 属性的指定自动滚动图表
  • False
    。不自动滚动图表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal