ScrollMechanism 属性

返回或设置操作员可用于手动滚动图表的机制的类型。读/写。常量。
目前唯一可用的滚动机制是 VCR 样式的滚动按钮。操作员可利用这些按钮向后和向前滚动浏览数据,并可在自动滚动(通过 Scroll 属性设置)和手动滚动之间切换。
语法
Trend
.
ScrollMechanism
[
= 选项
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
选项 -
是一个 RSTscrollMechanism 类型的常量。目前,唯一可用的值是
rstVCRButtons
。
图表示例
tx_vcr_scroll_buttons_wmf
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal