示例:RuntimeAttributesEnabled 属性

本代码示例可使 X-Axis 和 Y-Axis 属性选项卡在运行时可编辑。它允许操作员通过双击热点区域编辑线条图例中的元素。操作员在趋势对象上右键单击即可打开上下文菜单。
Private Sub AllowLegendXYAxis() Trend1.RuntimeAttributesEnabled = _ rstEnableXAxisPage + _ rstEnableYAxisPage + _ rstEnableEditLegend + _ rstEnableContextMenu End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal