RSTruntimeAttributesEnabled 常量

这些常量用于 RuntimeAttributesEnabled 属性,指定在运行时可用的功能。
定义了以下常量:
常量
值
描述
rstEnableAll
启用所有选项。
rstEnableNone
禁用所有选项。
rstEnableChartPage
0x00000001
允许在运行时访问“常规”属性选项卡。
rstEnableXAxisPage
0x00000002
允许在运行时访问“X 轴”属性选项卡。
rstEnableTemplatePage
0x00000004
允许在运行时访问“模板”属性选项卡。
rstEnableOptionsPage
0x00000009
允许在运行时访问“画面”属性选项卡。
rstEnablePensPage
0x00000010
允许在运行时访问“笔”属性选项卡。
rstEnableYAxisPage
0x00000020
允许在运行时访问“Y 轴”属性选项卡。
rstEnableEditLegend
0x00000040
允许在运行时访问线条图例的线条颜色、笔标题和工程单位。
rstEnableContextMenu
0x00000080
启用运行时在趋势对象上右键单击菜单。
rstEnableDeltaValueBarCmd
0x00020000
允许操作员在运行时使用增量值栏。
rstEnableDragDrop
0x00000100
允许操作员在运行时通过从 RSLogix 拖动地址并将其放在图表上来创建笔。该选项并非对所有容器都可用。
rstExecuteTrendCmd
0x00000200
启用“趋势”。
rstEnableScrollCmd
0x00000400
允许在运行时访问趋势图表上的滚动条。
rstEnableValueBarCmd
0x00000800
允许在运行时显示值栏。
rstEnableOverlayPage
0x00002000
允许在运行时访问“叠加”属性选项卡。
rstEnableOverlayMenu
0x00004000
允许在运行时通过单击右键访问“叠加”选项卡。
rstEnableSnapshotCmd
0x00008000
允许在运行时拍摄趋势图表的快照。
rstEnablePrintCmd
0x00010000
启用在运行时打印趋势图表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal