ChartStyle 属性(Trend 对象)

返回或设置图表的绘制样式。趋势图表可以根据时间绘制值,也可以根据所选的笔绘制值。读/写。常量。
语法
Trend
.
ChartStyle
[
= chartStyle
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
chartStyle -
是一个 RSTchartStyle 类型的常量。它可基于时间或所选的笔。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal