XY 图

趋势图表可以根据时间绘制值,也可以根据所选的笔绘制值。在 XY 图中,x 轴代表所选笔的值。
时间跨度控制所显示的点的数量。例如,如果时间跨度是 20 秒而间隔是 1 秒,则图表显示最多 20 个点。在时间跨度之外的数据点将从画面中移除。时间跨度被包含在图表标题中。
在示例图表中,x 轴笔从 PLC 的 N7:21 地址读取。绿色的笔代表从 N7:22 读出的值。该图表表明:
  • 最后一个值是在 3:48:07 读取的(由图表标题中的时间跨度所表示)
  • 此时,N7:21 中的值接近 80
  • N7:22 中的值在 25 和 50 之间
ebx_-1564304738
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal