RSTchartStyles 常量

定义了以下常量:
常量
描述
rstStandardStyle
根据时间绘制数值。
rstXYplotStyle
根据 XYPlotXAxisPen 属性选定的笔绘制数值。趋势图表必须包含笔,以便设置 rstXYplotStyle。设置为 rstXYplotStyle 将使第一支笔被选作 XYPlotXAxis 笔。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal