ChartMode 属性

返回或设置图表更新数据的频率,采用以下三种模式之一:
手动
、
自动
和
更改时
。读/写。常量。
语法
Trend
.
ChartMode
[
= chartMode
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
chartMode
- 是一个 RSTchartModes 类型的常量。它可以是“手动”、“自动”或“更改时”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal