DataPointConnection 属性

返回或设置图表上的数据点是用直线连接还是显示为未连接的记号。该属性设置适用于图表上的所有笔。读/写。常量。
语法
Trend
.
DataPointConnection
[
= 样式
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
样式
- 是一个 RSTdataPointConnections 类型的常量。式样可以是连接的、非连接的、或展示不连续性。
备注
要将图表显示为一组未连接的标志,请设置每支笔的标志属性,并将 DataPointConnections 属性设置为 rstNotConnected。如果图表已设置为显示未连接的记号,则无指定记号的笔将不会显示在图表上。
图表示例
在“趋势属性”的“显示”选项卡上设置数据点连接。
在“趋势属性”的“笔”选项卡上设置笔记号。如果选择“只显示记号”,则图表只显示分配有记号的笔。任何没有指定记号的笔将不会显示在图表上。
ebx_-320974748 (2)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal