Save 方法

将所有输入字段中的值保存到配方中。配方名称由 Value 属性进行指定。
如果没有发现配方,此方法将引发一条 Err.Number 等于 gfxErrorRecipeSave 的错误。
语法
Recipe
.
Save
[
PromptForOverwrite
(布尔值)]
其中
Recipe
– 是 Recipe 对象的名称或对 Recipe 对象求值的表达式。
PromptForOverwrite
- 是指定是否显示对话框(询问用户是否“确定”改写现存配方)的布尔值。指定 False 将不弹出提示而直接改写现存配方。默认值为 True。
备注
  • 这种方法类似于 RecipeSave 命令。如果您不具备使用 RecipeSave 命令的安全权限,则配方将不会恢复,并生成一条 Err.Number 等于 gfxErrorSecurityAccess 的错误。
  • 在分布式应用程序中,配方名称可以是完全限定名称。如果不是,则使用当前区域来解析配方名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal