RecipeSave

将活动图形画面中所有数字输入对象的标签值保存到一个配方文件中。该命令与图形画面中的“配方”字段搭配使用。
语法
RecipeSave <
component
>
其中
<Component>
是对要保存的配方文件的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用双引号将名称括起来。
备注
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
的当前活动画面上运行。当该命令从 HMI 服务器发出或没有活动的画面时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal