Value 属性(Recipe 对象)

返回或设置字段中显示的配方名。这是 Recipe 对象的默认属性。读/写。字符串。
设置值不需要将焦点移到字段。
语法
Recipe
.
Value
[ =
字符串
]
其中
Recipe
– 是 Recipe 对象的名称或对 Recipe 对象求值的表达式。
字符串
– 是指定配方名的字符串值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal