Login 方法

登录指定的用户。
语法
Application
.
Login
用户名
,
密码
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
UserName
– 登录用户的名称。
密码
- 是所登录用户的密码
备注
  • 如果登录失败,则将引发一条 Err.Number 等于 gfxErrorLoginFailed 的错误。
  • 在图形画面编辑器中测试画面中的动画时,调用此方法将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal