Login 事件

用户登录时将发生此事件。
语法
Application
_
Login
(
ByVal
UserName
As String
)
其中
Application
- 使用 WithEvents 关键字声明的 FactoryTalk View SE Client 应用程序对象变量的名称。
UserName
- 是所登录用户的名称。
备注
  • 在“图形”编辑器中测试画面的动画时不会触发此事件,原因是用户无法在测试画面的同时进行登录。
  • 画面打开时,只能由 VBA 接收 Login 事件。这表明当用户在 FactoryTalk View SE Client 启动过程中登录时,由于登录发生在画面打开之前,因而无法触发该事件。
  • 当用户使用 Login 命令登录时,将触发 Login 事件,原因是当前画面会保持在打开状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal