Logout 事件

用户注销时将发生此事件。
语法
Application
_
Logout
(
ByVal
UserName
As String
)
其中
Application
- 使用 WithEvents 关键字声明的 FactoryTalk View SE Client 应用程序对象变量的名称。
UserName
- 是所注销用户的名称。
备注
  • 在“图形”编辑器中测试画面中的动画时不会触发此事件,原因是用户无法在测试画面的同时进行注销。
  • 画面打开时,只能由 VBA 接收 Logout 事件。这表明当用户使用 Logout 命令注销时不会引发此事件,原因是此命令将关闭所有画面。
  • 当用户在其他用户登录的情况下使用 Login 命令注销时会引发 Logout 事件,原因是当前画面仍为打开状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal