Load 事件

加载画面时会发生此事件。此时,画面将不可见或无法播放其动画。
语法
Display
.
Load
其中
Display
– 用 WithEvents 关键字或保留名称 Display 声明的 Display 对象变量的名称。
备注
  • 如果画面未呈现为动画形式,则 ActiveX 控件不会被激活,因此它们之间的交互可能会受到限制。
  • 如果画面未呈现为动画形式,则不允许对 Graphics 对象进行属性写入和方法调用,并且会产生错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal