DisplayLoad 事件

加载画面时会发生此事件。
语法
Application
_
DisplayLoad
(
ByVal
DisplayName
As Display
)
其中
Application
- 使用 WithEvents 关键字声明的 FactoryTalk View SE Client 应用程序对象变量的名称。
DisplayName
– 所加载的画面的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal