Item 方法(TagGroup 对象)

返回由 Index 参数指定的 Tag 对象。这是默认方法。
索引的值可介于 1 和 Count 之间(包括 Count),也可能是标签的名称。
语法
Set
Tag
=
Group
.
Item
(
索引
)
其中
Tag
- 是 Tag 对象变量的名称,且将设置为方法所返回的标签。
Group
- 是 TagGroup 对象的名称或对 TagGroup 对象求值的表达式。
索引
- 是一个变量类型的参数,用于指定要返回的标签。索引的值可介于 1 和 Count 之间(包括 Count),也可能是标签的名称。使用 HomeAreaName 属性值解析相对名称。
备注
如果无法在对象中找到标签,则会出现 tagErrorCollectionIndex 错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal