Item 方法(Elements 集合)

返回由 Index 参数指定的对象。这是默认方法。
语法
Set
oElement = Elements
.
Item
(
索引
)
其中
oElement
- Element 对象变量的名称
Elements
– 是 Elements 集合的名称或对 Elements 集合求值的表达式。
索引
- 一个变量类型的参数,用于指定要返回的元素。索引的值可介于 1 和 Count 之间(包括 Count),也可能是元素的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal