示例:获取主区域名称

本示例用于获取当前 HMI 标签数据库的主区域名称。
Sub GetHomeAreaName() Dim sHomeAreaName As String sHomeAreaName = TagDB.HomeAreaName 'Prints the home area name. Debug.Print "The home area of TagDB is: " & sHomeAreaName End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal