CreateTagGroup 方法

创建 TagGroup 集合的新实例并将其传回给调用方。
语法
Application
.
CreateTagGroup
([
HomeAreaName
], [
UpdateRate
])
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
HomeAreaName
– 是显示的主区域的名称,将在该区域中创建 TagGroup。
UpdateRate
- 可选参数,指定返回 Value、Timestamp 或 Quality 的更改事件的更新速率(毫秒)。组的更新速率不会超过此值,但是如果服务器无法以要求的速率提供数据,更新速率可能会低于此值。默认更新速率是 1000。
备注
  • 如果无法创建标签组,该方法返回 Nothing,并且生成错误 tagErrorUnabletoCreateGroup。Error 对象的 Description 属性可能包含关于错误原因的更多信息。
  • UpdateRate 属性的最小值为 250。如果试图写入的属性值小于此值,则将生成一个运行时错误并显示以下消息:无法设置 UpdateRate。值无效。
  • 如果在 UpdateRate 属性中写入一个负值,则将生成 tagErrorUpdateRate 错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal