示例:获取系统标签

本示例用于显示包含
System\Time
标签说明及标签值的消息框。
Sub ShowSystemTime() Dim SystemTime As Tag 'Get a Tag object for the System\Time tag. Set SystemTime = TagDB.GetTag("System\Time") MsgBox SystemTime.Description & " is " & SystemTime.Value 'Release resources associated with the tag object. Set SystemTime = Nothing End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal