示例:文件夹存在

本示例用于创建文件夹
Machine1\Motor1
(如果不存在)。
Sub CreateTagDBFolder() If Not (TagDB.FolderExists("Machine1\Motor1")) Then TagDB.CreateFolder "Machine1\Motor1" End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal