CurrentUserName 属性

返回当前登录 FactoryTalk View SE Client 的用户名称。只读。字符串。
语法
Application
.
CurrentUserName
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
当在图形编辑器中测试动画显示时,此属性返回当前登录到 FactoryTalk View Studio 的用户的名称。如果指定用户不在 FactoryTalk View 应用程序的“运行时安全”帐户列表中,则返回空字符串 (" ")。
FactoryTalk View 衍生标签和事件功能不支持 CurrentUserName 方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal