BeforeLanguageChange 事件

在更改当前语言(例如,通过 Language 命令)之前发生该事件。
语法
Display
_
BeforeLanguageChange
(
ByVal
language
As RFC1766 code
)
其中
Display
– 用 WithEvents 关键字或保留名称 Display 声明的 Display 对象变量的名称。
备注
Language 是新语言的 RFC1766 代码。
RFC1766 代码为语言用标识符。其格式为 <
languagecode2
>-<
country
/
regioncode2
>,其中 <
languagecode2
> 为小写的两个字母长度的代码,<
country
/
regioncode2
> 为大写的两个字母长度的代码。例如,美国英语的 RFC1766 代码是
en-US
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal