Language

此命令用于将 FactoryTalk View SE Client 上的当前语言设置切换为 RFC1766 代码所指定的语言。
此命令更改显示用户定义的字符串所使用的语言。如果新语言是已安装在客户端计算机上的语言,则也将使用适当的区域设置。RFC1766 代码是
语言配置
对话框的
常规
选项卡以及
添加语言
对话框中的语言所用的 ID。
语法
Language
<
Language ID
>
其中
<
Language ID
> 为 RFC1766 代码。
RFC1766 代码为语言用标识符。其格式为 <languagecode2>-<country/regioncode2>,其中 <languagecode2> 是小写的两个字母长度的代码,<country/regioncode2> 是大写的两个字母长度的代码。例如,美国英语的 RFC1766 代码是 en-US。
备注
运行 Language 命令后,所有当前运行的组件均将用新的语言字符串刷新。所有后继加载的组件将使用新的语言显示字符串。
该命令只在发出该命令的 FactoryTalk View SE Client 上运行。从 FactoryTalk View Studio 或 HMI 服务器发出该命令时,它将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal