Language 属性

返回或设置应用程序当前语言的 RFC1766 代码。读/写。字符串。
通过 VBA 代码使用此属性更改应用程序的语言,其作用与运行 Language 命令相同。
语法
Application
.
Language
[ =值]
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
值
- 语言的 RFC1766 代码。
RFC1766 代码为语言用标识符。其格式是:
<
languagecode2
>-<
country/regioncode2
>
其中,<
languagecode2
> 是小写的两个字母长代码,<
country/regioncode2
> 是大写的两个字母长代码。例如,美国英语的 RFC1766 代码是
en-US
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal