Add 方法(TagGroup 对象)

创建一个新的标签对象,并将其添加到 TagGroup 对象中,同时返回到新创建标签对象的引用。
语法
Set
Tag
=
Group
.
Add
(
TagName
)
其中
Tag
- 为 Tag 对象变量的名称。
Group
- 是 TagGroup 对象的名称或对 TagGroup 对象求值的表达式。
TagName
- 是字符串类型参数,用于指定被添加到 TagGroup 中的标签对象的名称。
备注
  • TagName
    可以是应用程序命名空间中的相对或绝对标签名称。使用
    HomeAreaName
    属性值解析相对名称。
  • 如果组中已有标签,则 Add 方法将仅返回该标签。
  • 如果该标签未找到或不能被添加到组中,则会引发
    tagErrorTagNotFound
    错误,该方法不返回任何内容。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal