MqttVersion 常量

MQTT 协议的版本。
MqttVersion310
(3) - MQTT 版本为 3.1.0。
MqttVersion311
(4) - MQTT 版本为 3.1.1。
MqttVersion500
(5) - MQTT 版本为 5.0.0。
默认值
如果没有指定常量,将使用其默认值,即
MqttVersion500
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal