MqttTlsProtocols 常量

TLS 协议的版本。
TlsProtocol12
(3072) - TLS 版本为 1.2。
TlsProtocol13
(12,288) - TLS 版本为 1.3。
TlsProtocolDefault
(15,360) - 客户端和服务器都支持的最高 TLS 版本。支持的 TLS 版本为 1.2 和 1.3。
在 MQTT 通信期间,使用的 TLS 版本在客户端和服务器之间协商。TLS 版本应当是客户端和服务器双方均支持的版本。例如,如果客户端和服务器都支持 TLS 版本 1.2 和 1.3,则将使用版本 1.3 进行通信。如果客户端或服务器仅支持 TLS 版本 1.2,则将使用版本 1.2 进行通信。
默认值
如果未指定常量,将使用其默认值,即
TlsProtocolDefault
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal