示例:创建开关量标签

本示例用于创建开关量标签,并配置开关量标签的特定属性
OnLabel
和
OffLabel
。
Sub CreateDigitalTag() On Error GoTo ErrHandler Dim userTag As Tag Set userTag = TagDB.CreateTag("Test\Digital", DigitalTag) userTag.Description = "This is a test digital tag" userTag.OnLabel = "Running" userTag.OffLabel = "Stopped" userTag.WriteConfiguration 'Release resources. Set userTag = Nothing ErrHandler: If Err Then MsgBox Error 'Release resources. Set userTag = Nothing Exit Sub End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal