创建 XY 图对象

创建 XY 图对象可相对于另一组标签值显示一组标签值。这让操作员能够查看两组数据随时间推移的关系。
支持的数据源包括
Live Data、FactoryTalk View SE 数据记录、FactoryTalk View SE DataLogPro、FactoryTalk Historian、FactoryTalk Historian Asset Framework 和 OSIsoft PI Server
。
创建 XY 图对象
  1. 在工具箱中,选择
    XY 图
    。
  2. 拖动鼠标创建一个与 XY 图图表大小大致相同的框。
  3. 在
    常规
    选项卡上,指定常规运行时选项。
  4. 在
    通用
    选项卡上,指定通用属性,如大小和位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal