常规运行时设置(XY 图)

该选项卡用于设置在运行时哪些设置可供操作员使用。为防止操作员更改这些选项,该选项卡在运行时是不可用的。
下表显示了该选项卡的设置。
设置
描述
XY 图设置
单击该按钮可打开
属性
对话框并配置 XY 图在运行时的详细外观和行为。
如果启用
上下文菜单
选项,则
属性
对话框在运行时也可用。
图表
指定显示哪些 XY 图窗格以及各上下文菜单在运行时是否可供操作员使用。
窗格包括
标签浏览器
、
工具栏
、
时间栏
、
上下文菜单
以及
标签列表
。还可指定工具栏上的图标大小,或者在首次运行 XY 图时是否折叠标签浏览器或标签列表。
“属性”对话框
指定在运行时操作员可使用哪些 XY 图属性选项卡。
默认情况下,运行时属性对话框包括
常规
和
轨迹
选项卡。
常规
选项卡包括
时间段
、
应用程序
、
图表
、
检索
以及
形状
。
提示
:要在运行时在
常规
选项卡上显示
形状
,需要在设计时选中
形状
复选框,并在运行时在 XY 图上创建形状。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal