用于输入对象的命令

在运行时,可以对输入对象使用以下命令。
命令
描述
DownLoad
将选定输入对象的内容下载到数据库或外部设备中的标签。
DownLoadAll
将当前图形画面中所有输入对象的内容下载到数据库或外部设备中的标签。
UpLoad
读取数据库或外部设备中标签的值并将值显示在选定的输入对象中。
UpLoadAll
读取数据库或外部设备中标签的值,并将值显示在当前图形画面的输入对象中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal