用于输入对象的键

在运行时,可以对输入对象使用以下按键。
键
描述
Ctrl-PgDn
或
Enter
直接下载选定输入对象中的值。
PgDn
直接下载当前图形画面中所有输入对象中的值。
Ctrl-PgUp
读取数据库或外部设备中标签的值并将值显示在选定的输入对象中。
PgUp
读取数据库或外部设备中标签的值,并将值显示在当前图形画面的输入对象中。
小贴士:
Ctrl-PgDn
、
Enter
键和
PgDn
不检查
DownLoad
和
DownLoadAll
命令的安全性。如有需要,可以对个别标签使用安全代码或签名 ActiveX 对象以阻止下载。
可以将保留键定义为对象键,从而关闭保留键的操作(如
PgUp
和
PgDn
),因为对象键的操作优先于保留键的操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal