“运行时”选项卡中的选项

下表显示了“运行时”选项卡中的选项。
选项
描述
显示属性选项卡
可用于指定在运行时操作员可使用哪些趋势属性选项卡。运行时属性选项卡包括“常规”、“画面”、“笔”、“X 轴”、“Y 轴”、“叠加”和“模板”选项卡。“运行时”选项卡在运行时不可用。
图表行为
这些选项确定当操作员在运行时单击或双击趋势时将会发生的情况。
允许编辑图例属性
选中该复选框后,操作员可以在运行时更改趋势图例选项。在运行时,操作员可以双击趋势图表图例,以打开相应的“趋势属性”选项卡。为允许编辑图例属性,在
画面属性选项卡
选项中,必须至少选择下列选项卡之一:
笔
选项卡、
X 轴
选项卡或
Y 轴
选项卡。如果未选中该选项卡,则在运行时操作员无法通过单击趋势图例来打开该选项卡。
允许平移/缩放
选中此项后,操作员可以在运行时图表上进行缩放和平移。
要禁用缩放和平移,请清除该复选框。
上下文菜单选项
确定在运行时操作员右键单击趋势时,上下文菜单中可用的选项。
允许暂停/恢复滚动
选中此项后,操作员可从上下文菜单中暂停和恢复自动滚动。
允许显示/隐藏值栏
选中此项后,操作员可以在上下文菜单中显示和隐藏值栏。
允许快照创建
选中此项后,操作员可以创建和命名快照,以将其用作叠加。
允许叠加选项
选中此项后,操作员可以选择快照并将其作为叠加添加到趋势中,还可以显示和隐藏选定的叠加。
允许打印
选中此项后,操作员将可以打印趋势图表。
允许增量值栏
选中此项后,操作员可以使用第二个值栏来计算趋势图表上两个 x 轴点之间的差量。
允许导出趋势数据
选中此项后,操作员可以将趋势数据导出到 CSV 文件中。
注意:
历史数据将按照趋势的时间跨度进行检索并会适当压缩,以便在趋势上正确显示。导出的趋势数据虽为压缩格式,但仍能够反映实际数据。
允许导出数据记录模型数据
选中此项后,操作员可以将数据记录模型数据导出到 CSV 文件中,例如
20160127_1200_50_363_hs_dlm.csv
,其中,
hs
为 HMI 服务器的名称,
dlm
为数据记录模型的名称。
如果趋势中有多个数据记录模型,则会将每个数据记录模型保存到一个 CSV 文件中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal