“笔属性”电子数据表中的选项

下表显示了
笔
选项卡中
笔属性
电子数据表中的选项。
选项
描述
标签/表达式
指定标签或表达式,其值将表示为运行时图表上的笔。
模型
标签所属的
FactoryTalk View
SE 数据记录模型(如果存在)。数据记录模型用于查看历史数据。
指定数据记录模型,以便在首次显示趋势或向后滚动时提供历史数据。如果接受默认值
无
,则趋势仅显示实时数据。确保将标签添加到数据记录模型。
颜色
确定趋势线条的颜色。要更改颜色,请单击颜色方框,然后从调色板中选择一个颜色。
可见
确定趋势线在图表上是否可见。在列中单击可切换设置。
宽度
设置趋势线的宽度。尺寸越大,宽度就越宽。如果指定的宽度不是 1,则无法改变线条样式设置。
类型
确定在图表上如何绘制趋势线条。
  • 模拟量
    - 使用两点之间的斜线绘制趋势线。
  • 开关量
    - 只使用两点之间的水平线和垂直线绘制趋势线。
  • 完整宽度
    - 在整个图表宽度内,以水平线绘制标签的值。
样式
确定趋势线的样式:实线、虚线、点线等。要使用实线之外的线条样式,线条宽度必须设置为 1。
记号
识别每个数据点的绘制符号。如果选择
显示
选项卡中的
只显示记号
,则只有分配了记号的笔将显示在趋势图表上。
最小值/最大值
图表的底部和顶部所代表的值。由最小值和最大值确定的范围之外的标签值可能不会显示在图表上。要控制图表上的最小值和最大值范围,请使用
Y 轴
选项卡上的
最小值
和
最大值
选项。
工程单位
笔所代表的工程单位,例如:rpm、加仑、fps、度数等等。工程单位可以显示为线条图例的一部分,但不会产生其他影响。
描述
标签的可选文本描述。可以将该描述用作线条图例中的笔标题。
阴影
底纹用于显示趋势中笔值之间的关系。在可以使用底纹之前,必须在
笔
选项卡上定义至少两支笔。可以使用与标签或常量相关联的笔作为上边界或下边界。底纹是以设置了底纹的笔的颜色绘制的。
下边界
为下底纹边界选择一支笔。当定义的笔在该边界下方绘制时,两支笔之间的区域将出现底纹,颜色为定义的笔的颜色,而不是下边界笔的颜色。
上边界
为上底纹边界选择一支笔。当定义的笔在该边界上方绘制时,两支笔之间的区域将出现底纹,颜色为定义的笔的颜色,而不是上边界笔的颜色。
链接数据
选择
链接数据
可使用最小/最大值、标签描述和工程单位的标签默认设置值。如果标签的最小/最大值、描述和工程单位不可用,则列中将出现三个问号 (???)。
如果在添加 FactoryTalk Historian 笔时选中了
链接数据
,则在打开“画面”时将从 FactoryTalk Historian 模块中读取笔属性;如果未选中该选项,则显示上次保存的属性。
对数刻度
选择
对数刻度
可采用以 10 为底的对数刻度显示图表。该选项仅适用于标准图表样式。
选中该选项后,将忽略在“Y 轴”选项卡中指定的
主网格线
和
按百分比显示刻度
选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal