添加一支新笔并设置其属性

使用
笔
选项卡上的
笔属性
电子数据表添加新笔,并为每支笔设置和编辑属性。
小贴士:
要查看趋势中的历史(例如,记录的)数据,可添加一支笔显示来自数据记录模型中的标签的数据。
如果查看的是 FactoryTalk Historian ME 或 SE 笔的属性,并且在添加该笔时选择了
笔
选项卡上的
链接数据
,则在打开画面时将从 FactoryTalk Historian ME 或 SE 模块中读取笔属性。如果未选择
链接数据
,则显示上次保存的笔属性。
要添加一支新笔并设置其属性:
  1. 从
    笔
    选项卡的
    笔来源
    列表中选择
    标签 (Live Data)
    。
  2. 单击
    添加笔
    。
  3. 从
    表达式编辑器
    屏幕中单击
    标签
    。
  4. 从
    标签浏览器
    中选择所需标签,然后单击
    确定
    。
  5. 在
    笔属性
    电子数据表中,指定将为该笔提供数据的标签或表达式,然后设置剩余的属性以确定运行时笔的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal